This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于如何使用文本文件读取三个视频。我无法生成 priv.h 和 priv.c 文件来读取三个视频,只需单个进程和单个显示。

Guru**** 2591290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588524/about-how-to-read-three-videos-using-text-file-i-am-not-able-to-generate-priv-h-and-priv-c-file-for-reading-three-videos-with-single-process-and-single-display

我对如何编写用于读取三个视频的文本文件有一个问题,一个进程和一个显示。我可以尝试使用 Null_Source 读取视频或其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Munesha、

    您能更详细地解释一下您尝试做什么吗? 如果您想创建新用例、您可以
    可以检查此帖子:
    e2e.ti.com/.../1982716
    和本文档:
    /vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_Overview_UsecaseGen.pdf
    以了解更多详细信息。

    null_src 元素可用于从 SD 卡或网络读取文件、您可以检查
    此处现有的"NullSrc -> Decode -> Display"用例:
    /vision_sdk/examples/tda2xx/src/usecases/network_Rx_TX

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我尝试使用 Null_Source 读取三个视频输入。我不知道如何创建文本文件来读取三个视频输入,从而为三个视频输入生成 priv.h 和 priv.c。

    因此、我的要求是读取三个视频、使用一种算法、我必须同时处理三个视频、并通过调整三个窗口的大小来显示。

    使用一个窗口、我必须通过调整寡妇大小来显示三个视频。

    谢谢、