This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SG:TDA2SG

Guru**** 2595220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588119/tda2sg-tda2sg

器件型号:TDA2SG

您好!

我正在从事 VisionSDK_02_10_00工作。我们有一个新的摄像头、与 CPU 的连接如下所示。EVM 板不同(DIN0~D0 DIN1~D1…… DIN7~7)。所以我需要做一些修改以确保摄像机帧数据正确。如何在 visonsdk 中进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像已经分享了913侧的原理图。 您能否在 VIP/SOC 端共享快照?

    此外、我不确定为什么 D0和 D1连接到高位。 请分享更多有关实际需要的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我共享的光子是913侧、这是我们的新摄像头设计、这个新摄像头将以8位模式从 D2~D9传输数据、所以 D0和 D1连接到高位、我们不想使用 D0和 D1。
    2.在我回复你时,没有任何方法可以再分享这些资料。很抱歉,但大家可以看到以下内容:
    tda2xx 侧面<--> 914侧<--> LVDS ------ >913侧面<--- >Cam ov10635 (我们的全新凸轮设计)
    vin1A_D0 凸轮_D0 凸轮_D0 D2
    vin1a_d1 凸轮_D1 凸轮_D1 D3
    vin1a_d2 凸轮_D2 凸轮_D2 D4
    vin1A_D3 凸轮_D3 凸轮_D3 D5.
    vin1A_D4 凸轮_D4 凸轮_D4 D6.
    vin1a_D5 凸轮_D5 凸轮_D5 D7.
    vin1A_d6 凸轮_D6 凸轮_D6 D8.
    vin1a_D7 凸轮_D7 凸轮_D7 D9
    vin1A_d8 Cam_d8 Cam_d8 D0
    vin1A_D9 凸轮_D9 凸轮_D9 D1
    实际上、visonsdk 软件默认以8位模式从 vin1A_D2 ~ vin1A_D9接收 CAM 数据。 因此、我们无法在连接到新的 CAM 后正确接收数据。 我需要从 vin1A_D0 ~ vin1A_D7接收数据。
    我的问题是如何从 vin1A_D0 ~ vin1A_D7接收数据。在 visionsdk 中应该修改哪里。或者我们可以通过任何其他方式解决此问题?请告诉我、非常感谢。

    Jer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您能否尝试修改驱动程序以匹配中的引脚多路复用设置

    TI_components \drivers\starterware_01_01_20\boards\STW_boardTda2xxPinmuxData.c (从155行和上)
    TI_components \drivers\bsp_01_07_01_17\src\boards\src\bsp_boardTda2xx.c (来自第1861行和第1行)

    尝试一下、让我们知道它是否适合您。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    在 visonsdk_02_10_00中、starware 和 BSP 的版本不是_01_07_01_17。实际上、它是_01_06_00_11。
    您可以给出155行和1861行的关键字。我可以知道我需要修改哪个位置。 谢谢。
    Jer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将您的 VISION SDK 更新为最新版本、以便从开始。 也就是说、只需在这2个文件中搜索 VIN1A、您就可以找到它。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在将 TI EVM 与视觉和多路解串器子卡配合使用?
    视觉子卡中有一个 CPLD、它通常执行10位至8位操作、反之亦然。 但仅 OV 传感器输入支持此功能。 LVDS 输入不支持这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的、你是对的。
    因此、我们将在新的 shcematics 和 PCB 设计中删除 CPLD。 然后、我们的新设计 CAM 将与 tda2x VIN 接口匹配。如果我错了、请纠正我的问题。 谢谢。
    Jer。