工具/软件:TI-RTOS
你好。
我是 Sinho Kim。
我正在学习 TMS320F28335 DSC (不带外部存储器)并 使用 CCS v5.5和 SYSBIOS 6.35.04 (安装在 CCS v5.5中)。
在了解 RTOS 分析器时、我会遇到下面列出的一些问题。
1.我正在尝试使用 TI Resource Explorer 提供的"任务示例"项目运行 SYSBIOS。
2.我可以理解源代码、构建项目并运行调试会话。
在上述演示结束时、我可以 回答一个有关 MS320F283335性能的问题。
4.接下来、我尝试使用生成的工程的默认设置从 RTOS 分析器查看性能、但我没有执行。
下面再次列出了上述任务中的现象(仅激活了 RTA (传统)菜单、仅列出了这些菜单)。
4.1可用菜单
4.1.1. RTOS 对象视图(ROV)-实际上,此菜单不是 RTOS 分析器的一部分。
相反、我认为 查看 我 所需性能的方法 也 可能是这样的。
我认为这也可能是一件美妙的事情。
换言之、我希望其他菜单能像这个菜单一样成功运行。
4.1.2.原始日志-此菜单显示源代码中编码的10个时钟之后的消息
4.1.3. printf 日志-此菜单也显示与上述情况相同的消息(4.1.2)
4.2菜单不可用
4.2.1执行图-已激活但未执行工作
4.2.2.执行图数据-已激活但未执行工作
4.2.3. CPU 负载-已激活但未执行任何操作
4.2.4.4.线程加载-已激活但未执行任何操作
4.2.5. CPU 加载数据-已激活但未执行任何操作
4.2.6.统计数据-未激活
这些是我的问题。
我真的希望这些 问题能得到清楚解决。
感谢您的关注
此致。
金善浩