This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:读取芯片温度

Guru**** 2595230 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588650/am4376-reading-the-die-temperature

器件型号:AM4376

您好!

是否有首选方法来读取 AM4376的裸片温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    AM43XX 处理器系列具有两个裸片温度传感器、但我们目前不公开介绍这些功能。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    你认为这可以帮助他吗?
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x_Thermal_Considerations
    www.ti.com/.../sprabi3a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rogerio、

    好的一点-我立即考虑了直接读取芯片温度的方法、但使用封装温度和/或电路板温度与热系数相结合的间接方法也可能起作用。 AM43XX 热系数可在数据表的表5-8中找到("热阻特性")。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。。
    Jay,我想你有你所需要的一切