This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:错误:在 SYSBIOS 上使用 IPC

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AM1705, AM1808, AM1707, AM1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587423/rtos-error-using-ipc-on-sysbios

主题中讨论的其他器件:SYSBIOSOMAPL138AM1705AM1808AM1707AM1806

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想将 IPC 软件包 v1.25.3.15与 SYS/BIOS 版本6.45.1.29和 XDCtool 3.32.1.22一起使用。 我创建了新的 IPC 示例工程、并生成错误:取消定义多个符号 ti_sdo utils_nameserver_Module_startup__e.。
然后、我按照 IPC 用户指南文档重建 IPC、但无法成功构建、因此出现了许多错误、例如无法打开 IOM.h、不支持器件...尽管我不修改 SYSBIOS、XDC、CCS 文件夹中的任何内容。

请告诉我原因和解决方案。

TI、您能不能用 SYS/BIOS 版本6.45.1.29和 XDCtool 3.32.1.22来支持我的 IPC 模型。 我需要这么多时间。


谢谢、

Nhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么器件? 器件论坛处理 IPC 问题。 一旦知道器件、我就可以相应地移动该线程。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的器件是用于 bouth ARM 和 DSP 的 OMAPL138

    Nhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道如何修复此错误

    =========== DLL [./packages/ti/sdo/ipc /]====
    从 package/cfg/instrumented_pe9.cfg 配置 instrumented.pe9 ...
    当前不支持 TMS470R10器件。
    ti.catalog.arm 目录支持以下器件:
    AM1705 AM1707 AM1806 AM1808 CortexM3
    OMAPL108 OMAPL118 OMAPL137 OMAPL138 TMS320CDM730
    TMS320CDM740 TMS320DA805 TMS320DA807 TMS320DA808 TMS320DA810
    TMS320DA828 TMS320DA830 TMS320DA840 TMS320DA850
    JS:"c:/ti/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/family/arm/Settings.xs、第589行:错误:不支持的设备!
    "C:/ti/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/family/arm/Settings.xs ",第748行
    "C:/ti/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs、第240行
    "C:/ti/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs "、第119行
    "./package/cfg/instrumented_pe9.cfg,第185行
    gmake[1]:***[package/cfg/Instrumented_pe9.xdl]错误1.
    xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[packages/ti/sdo/IPC/、.dll]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要在 Project Properties-> General -> RTSC-> Platform 中使用 TMS470R10?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nhan、

    很抱歉、您正在遇到这些问题、以使 IPC 在 ARM 和 DSP 上运行。 目前计划通过向 Processor SDK RTOS 添加 OMAPL138支持并添加 IPC 支持来刷新 OMAPL!38软件、例如在2017年第2季度的时间范围内。 此版本应在2017年6月的时间范围内发布。

    我建议等待此版本以启用此功能。

    此致、

    Rahul