This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:在批量传输中 NAK 之后是否可以显示 USB IN 令牌?

Guru**** 2591320 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587903/omap-l138-can-i-show-down-the-usb-in-token-after-nak-in-bulk-transfer

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

您好!

在批量传输模式下从器件接收到 NAK 后、OMAP-L138 USB 主机每5us 以令牌传输一次。 我可以减慢 IN 型传输的速度吗?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    我已将此内容转发给 USB 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发布 TI USB 专家关于此问题的回复

    如果接收到 NAK、OMAPL138会再次尝试并继续尝试、直到事务成功或 NAKLIMIT 被置位。 然后 OMAPL138生成适当的端点中断、主机应读取相应的寄存器以确定 RxPktRdy、RxStall、Error 或 NAK Timeout 位是否被置位并相应地执行操作。 如果 NAK 超时位被置位、OMAPL138可被指示继续尝试此事务、直到它再次通过清零 NAK 超时位超时、或者通过在清零 NAK 超时位之前清零 ReqPktt 来中止此事务。

    我的一个问题是 NAK 超时位的继续置位、这要求主机继续置位/清零该位。


    关于此主题,也有类似的讨论:
    e2e.ti.com/.../2162678