请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 您好!
我想更快地计算最大值和最小值。 我在指令集参考指南(SPRUGH7)中参考了 Max2 (MIN2)指令。 每条指令都将数据处理为两个16位、但我想处理为一个32位。 如果您有一些建议、请告诉我。
此致、
Kazu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想更快地计算最大值和最小值。 我在指令集参考指南(SPRUGH7)中参考了 Max2 (MIN2)指令。 每条指令都将数据处理为两个16位、但我想处理为一个32位。 如果您有一些建议、请告诉我。
此致、
Kazu