This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:C6678处理器 SDK 问题

Guru**** 2595220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588563/rtos-problem-of-c6678-processor-sdk

工具/软件:TI-RTOS

各位教授:

 我使用 CCS6.2在 c6678 EVM 中加载 image_processing_evmc6678l_master 的程序、但 有两个错误。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请指定您正在使用的 Processor SDK RTOS 版本。 另请注意、您选择的 CCS 版本未用于使用 Processor SDK RTOS 进行测试。 我们建议您为所使用的发行版选择发行说明中指定的版本。

    遇到有关报告的数据验证故障的问题。 如果您看到报告这些错误的存储器位置、则所引用的存储器位于外部 DDR 存储器中。 是否在目标配置中使用 GEL 文件来初始化系统时钟和 EMIF DDR 接口。

    如果没有、请确保按照此处所述将硬件设置为非引导模式:
    processors.wiki.ti.com/.../TMDXEVM6678L_EVM_Hardware_Setup

    在目标配置文件中、将 GEL 文件添加到 C667x_0 (Core0)。 GEL 文件位于 CCS 目录 ccsv6\ccs_base\emulation\boards\evmc6678l\gel\evmc6678l.gel 中

    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Adding_GEL_files_to_a_target_configuration

    此致、
    Rahul