This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:Semaphore2模块

Guru**** 2592190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587505/tci6638k2k-semaphore2-module

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我们希望在数据表(tci6638k2k_Reve.pdf)和用户指南(sprugs3a.pdf)中确认 Semaphore2的说明。

 数据表中的"11.28 Semaphore2"描述如下。

  "信号量模块支持三个主器件并包含32个可在系统内共享的信号量。"

  1-1.  我们认为"主站"是指 C66x 内核。 我们的理解是否正确?

  1-2.  TCI6638K2K 具有8个内核。 因此、如果 Q1-1被校正、我们预计信标模块支持8个主器件。 信号量支持3个内核还是8个内核?

  1-3. 用户指南中"10.7标志寄存器"中的标志似乎有64个。 因此、我们希望信标模块支持64个信标。 信标支持32个信标还是64个信标?   

2. 用户指南中的"1.3功能方框图"描述如下。

  '该模块支持多达64个信标、所有四个内核都可以访问这些信标。'

  2-1.  TCI6638K2K 具有8个内核。 因此、我们预计8个内核可以访问信标模块。 有多少个内核可以访问该模块?

此致、

Masashi Ohhashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masashi、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中不太清楚。  下面是我的理解(让 K2K 专家确认/更正)。

    你是对的。 主器件是处理器内核。
    是的、似乎信标模块可以由三个主器件同时访问。 访问如下所述:
    有两种访问信号量资源的方法:
    •直接访问:C66x CorePac 直接访问信标资源。 如果为空、则会授予信标。 如果不是空闲的、则信号量不会被授予。
    •间接访问:C66x CorePac 通过写入来间接访问信标资源。 资源空闲后、中断会通知 C66x CorePac 资源可用。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan - San、

    感谢你的答复。

    很抱歉再次询问您。 我想确认一下。 信号量是否仅支持3个内核访问?

    TCI6638K2K 数据表显示"信标模块支持个主器件并包含32个可在系统内共享的信标。" "11.28 Semaphore2"中。 但是、用户指南说"该模块最多支持64个信标、所有个内核都可以访问这些信标。" 在"1.3功能方框图"中。 这些描述使我们感到困惑。 因此、我们希望信标模块支持全部8个内核访问。 请告诉我们需要支持多少个内核?

    此致、

    Masashi Ohhashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]信标是否仅由3个内核访问?
    是的、这是我的理解。 信号量可由3个内核一次访问。

    [引用] TCI6638K2K 数据表显示"信标模块支持三个主器件并包含32个可在系统内共享的信标。" "11.28 Semaphore2"中。 但是、用户指南说"该模块最多支持64个信标、所有四个内核都可以访问这些信标。" 在"1.3功能方框图"中。 [/报价]

    用户指南是所有 KeyStone 器件的通用文档。 数据表介绍了 TCI6638K2K 的具体实现方式。 这就是文件彼此不同的原因。

    我已让雷达团队在必要时进一步阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 K2K 上、所有32个信标都可用于所有8个 DSP 内核和4个 ARM 内核。

    Sudhanand