This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:DM368 (432MHz)以太网性能

Guru**** 2595630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588551/linux-tms320dm368-dm368-432-mhz-ethernet-performance

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

您好!

在以432MHz 运行的 DM368上、是否有关于以太网接口性能的任何文档?

我们看到以太网的性能特别差-单向流量(发送或接收)不是太差、但当我们有双向流量(发送和接收)时、性能会显著下降。

我还应该能够期望 ethtool 在 DM36x 上工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您是否浏览 过 processors.wiki.ti.com/.../DaVinci_PSP_03.21.00.04_Device_Driver_Features_and_Performance_Guide,以大致了解这些数字?

    ethtool 应与 DM36x 配合使用、因为它是一种 Linux 工具。 您可以交叉编译并使用它。

    为了避免实际的网络流量、建议您将以太网直接连接到 Linux 计算机、并创建一对一网络来查看数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    我没有看到该文档、谢谢您-它看起来很有用!

    关于 ethtool:

    root@DM365-EVM:~#./ethtool eth0

    eth0的设置:

        检测到链接:是

    root@DM365-EVM:~#./ethtool -版本

    ethtool 版本4.5

    我想我应该获得更多信息(如速度、双工等)? 我还从手册中了解到 EMAC 支持 TX 和 RX 校验和卸载、但 ethtool 声称不支持该功能-当我尝试设置它时。 实际上、ethtool 说我尝试的所有内容都不受支持... 您会想到这一点吗? 或者、您认为我可能有编译/版本问题吗? 或缺少内核选项?

    /ethtool -K eth0 TX 打开      
    无法设置器件 TX 校验和设置:不支持操作

    使用 iperf、我获得了各种各样的结果、例如:

    # iperf -c 192.168.8.10 -d -t 60
    ----------------------------------------
    服务器侦听 TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:85.3KByte (默认值)
    ----------------------------------------
    ----------------------------------------
    客户端连接到192.168.8.8、TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:25.4KByte (默认值)
    ----------------------------------------
    [3] 本地192.168.8.23端口42617与192.168.8.10端口5001相连
    [5] 本地192.168.8.23端口5001与192.168.8.10端口50680连接
    [ ID]间隔      传输    带宽
    [3]  0.0-60.0秒   102MB 14.2Mbit/s
    [5]  0.0-60.0秒   304 MB 42.5 Mbit/s
    root@DM365-EVM:~# iperf -c 192.168.8.10 -d -t 60
    ----------------------------------------
    服务器侦听 TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:85.3KByte (默认值)
    ----------------------------------------
    ----------------------------------------
    客户端连接到192.168.8.8、TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:29.1KB (默认值)
    ----------------------------------------
    [3] 本地192.168.8.23端口42618与192.168.8.10端口5001相连
    [5] 本地192.168.8.23端口5001与192.168.8.10端口50688相连
    [ ID]间隔      传输    带宽
    [3]  0.0 - 60.0秒   193 MB 27.0 MB /秒
    [5]  0.0-60.4s   207 MB 28.7 MB /秒

    我还没有尝试过直接连接到 PC 的交叉连接、我会去尝试一下、看看是否有任何改进。

    谢谢、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我签入了 drivers/net/Davinci_emac.c、并且只能看到这些命令已定义。 您将会遇到错误

    静态常量结构 ethtool_ops ethtool_ops ={
    get_drvinfo = emac_get_drvinfo、
    get_settings = EMAC_GET_settings、
    Set_settings = EMAC_SET_SETTINGS、
    get_link = ethtool_op_get_link、
    get_coalesce = EMAC_get_coalesce、
    Set_COALESCE= EMAC_SET_COALESCE,
    };

    因此、没有用于设置 TX 校验和检查的 ethtool 选项

    对于速度、双工等,您可以检查/sys/条目,例如 ls /sys/devices/platform /net/eth0/speed /net/eth0/duplex.或 ls /sys/devices/platform 如果找不到确切的路径,则可以找到/sys。 -iname 双工。 这应该会提供它。