This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L137:TI-RTOS 中针对 OMAP-L137 EVM 的 BIOS_USB 支持

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588378/rtos-omap-l137-bios_usb-support-in-ti-rtos-for-omap-l137-evm

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们购买了 OMAP-L137 EVM、并希望将 USB2.0端口用作连接到 Windows PC 上 USB 主机的 USB MSC/CC-ACM 外设功能器件。

浏览 TI 网站时,DSP/BIOS 支持将 OMAP-L137 USB 端口与 BIOS-USB 驱动程序配对,可从以下网址获得: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/psp/BIOSUSB/index.html 。  

我想知道 OMAP-L137上的 TI-RTOS 是否具有类似的 BIOS-USB 外设功能驱动程序支持。 我了解 OMAP-L137上支持 TI-RTOS (SYS/BIOS 内核部分)、如以下文章中所述: https://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/42/p/520613/1924168?pi317270=1 

我已经在 OMAP-L137上使用 DSP/BIOS 测试了 BIOS-USB MSC 类功能驱动程序、它运行良好、没有任何问题。  
现在、我需要继续介绍 TI-RTOS 并同时支持 USB 功能驱动程序、是否有任何解决方案?

我想问的另一个问题是、我是否可以从这里使用 BIOS PSP 1.30.01: software-dl.ti.com/.../index.html 在 TI-RTOS 最新版本中使用?

感谢您的任何帮助、谢谢!

此致、

Yusuf Husainy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    你是对的。 OMAPL137现在在具有处理器 SDK RTOS v3.3的 TI RTOS 环境中受支持、它确实为 UART、SPI、MCASP、I2C 和 EDMA 驱动程序提供支持、但尚未计划在 TI RTOS 中启用 USB 驱动程序。

    请提供您的用例、并告知我们您查找的是哪类 USB 驱动程序。 大容量存储类就足够了、或者您是否还需要音频类、视频类等、我们可以在内部检查是否可以启用此功能。

    目前、您可以选择使用旧版 BIOS 的旧版 BIOS USB 版本、或检查是否有任何第三方支持此驱动程序与 TI RTOS。 另一种选择是在 ARM 上使用 Linux 并使用 ARM Linux 中的 USB 驱动程序。 n`t 此器件的大多数客户使用 ARM 进行连接、使用 DSP 进行信号处理、因此软件团队需要在 TI RTOS SDK 中的 DSP 上启用此功能。


    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rahul 的答复。

    我们的用例是使用 OMAP-L137 EVM 上的 EMIF-A NAND 接口并使用 NAND 芯片来存储原始采样数据、然后将其传递到 PC USB 主机。 该接口可以是 USB MSC 或 USB 串行(CDC-ACM)。 但是、MSC 接口需要我们将 NAND 芯片格式化为可识别的文件系统。 无论如何,这是一个在稍后阶段有待决定的问题。  

    目前、我们希望在 OMAPL-L137 EVM TI-RTOS SDK 上启用 USB MSC 和 USB CDC-ACM (串行)。  

    此致、

    Yusuf Husainy。