This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lsusb (lshw)实用程序是否可以在 TI J6 Linux BSP 平台上使用?

Guru**** 2595210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588526/can-lsusb-lshw-utility-be-used-on-ti-j6-linux-bsp-platform

您好!

lsusb (lshw)实用程序是否可以在 TI J6 Linux BSP 平台上使用?

谢谢。

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    支持"lsusb"。 我没有找到"lshw"、但您应该能够在"/sys"和"/proC"下找到一些硬件信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复、我将尝试一下。

    此致、
    肖恩