This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6636K2H:如何使用 Linux 主机在 TCIEVMk2X 中运行 hello world 程序

Guru**** 2595210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588523/linux-tci6636k2h-how-to-run-hello-world-program-in-tcievmk2x-using-linux-host

器件型号:TCI6636K2H
主题中讨论的其他器件:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

您好!

如何使用 Linux 在 TCIEVMk2X 目标板的 ARM 内核中运行 hello world 程序。  具有任何用户手册 设计流程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]如何使用 Linux 在 TCIEVMk2X 目标板的 ARM 内核中运行 hello world 计划[/quot]

    您的意思是在 TCIEVMK2X 上运行 Linux 吗? 如果是这样、您可以在电路板上创建一个简单的 c 程序并使用 gcc 对其进行编译。

    如果要添加简单的 helloworld 驱动程序,可以查看以下社区指南:
    www.tldp.org/.../x121.html

    此致、
    Yordan