This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:I2C 输入规格

Guru**** 2593820 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588466/am5728-i2c-input-specifications

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM3358

您好!

以下快速模式最小值列在 SDA、SCL 的 TR、TF 中、变为20 + 0.1Cb [ns]。
AM5728数据表
表7-32. I2C 输入时序的时序要求

我们客户的原型板的评估结果约为9ns、不符合规格。
这个时间是否有问题?

问题1.
我认为正常 I2C 没有最小规格。
为什么会有这样的最小规格?
问题2.
当必须满足这些规格时、我是否应该为一种方法将电容器连接到 SDA、SCL 线路?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最低要求仅适用于 I2C 快速模式。 标准模式没有此类要求。 另请参阅表后面的注3和注5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我们的客户使用400kHz 的 I2C 快速模式。
    AM3358的数据表未定义 I2C 快速模式的最小规格。
    我认为这是正常情况。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在询问 AM572X 或 AM335X? 这是两种不同的器件、一种器件的结论无法通过查看其他器件数据表得出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    抱歉、我们询问 AM572x。
    AM335x 将 I2C 规格描述为未定义 MIN 的示例。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应遵循 AM572x 要求。 I2C 线路上的上拉电阻值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我们的客户使用 SCL 和 SDA 线路上的4.7K 上拉电阻器。

    请回答以下问题。

    问题1.
    我们客户的原型板的评估结果约为9ns、不符合规格。
    这个时间是否有问题?

    问题2.
    我认为正常 I2C 没有最小规格。
    为什么会有这样的最小规格?

    问题3.
    当必须满足这些规格时、我是否应该为一种方法将电容器连接到 SDA、SCL 线路?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、如果不满足器件要求、TI 将无法保证性能正常。
    2.我不明白这是什么意思。
    3.我建议您尝试使用下拉/上拉值来查看行为是否发生变化。