This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:如何从 TI RTOS 2.1.0.03迁移到2.16.1.14

Guru**** 2591440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588555/rtos-tm4c1294ncpdt-how-can-i-migrate-from-ti-rtos-2-1-0-03-to-2-16-1-14

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

目前、我们的产品使用 TI RTOS 2.1.0.03和编译器版本5.1.6

现在我想迁移到 TI RTOS 2.16.1.14、但我没有找到任何迁移文档。 帮助我、我不知道应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看每个版本中的发行说明、以查看功能的更改。 要指向新发行版,请相应地更改项目 Properties->Geners->RTSC。

    注意:最大的更改是"board".c 文件(例如 EK_TM4C1294XL.*和 Board.h)。 除非您对此文件进行了重大更改、否则我只需从任何驱动程序示例中获取新文件、然后使用这些文件、而不是尝试将其移植到新版本。

    使用 Properties-> General->Main 更改为所需的编译器版本(如用于 TivaC 2.16.01.14的 TI-RTOS 发行说明中所述)。

    Todd