This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒 ADC/ DAC

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588341/tms320c5515-ezdsp-usb-stick-adc-dac

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515

大家好、

我有一个 TMS320C5515 eZdsp USB。 我想使用外部函数发生器生成的模拟信号为5515 ADC 馈送信号、对其进行100kHz 采样、执行一些滤波操作、并将结果输出到 DAC 上、以便使用示波器进行显示。

如果可以、如何将信号发生器和示波器连接到电路板?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev