工具/软件:Linux
Sitara 团队您好、
我使用 Beagle Bone Black 并按照 TI 处理器 SDK Linux 指令从此处的 SD 卡引导:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
第1步到第4步工作正常。 我使用的是 SDK 附带的预构建二进制文件。 第5步、内核不启动、而是卡在 Uboot 中。 以下是 minicom 输出:
------------------------------
U-Boot SPL 2013.04脏污(2013年6月19日- 09:57:14)
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 外设模式控制器、位于47401000、使用 PIO、IRQ 0
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
MUSB - HDR FO_MODE 4.
U-Boot# X EP、16384/16384存储器
U-Boot# 模式控制器、位于47401800、使用 PIO、IRQ 0
OMAP SD/MMC:0
MMC_SEND_cmd:超时:无状态更新
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2013.04脏污(2013年6月19日- 09:57:14)
I2C: 就绪
DRAM: 512 MiB
警告:未启用缓存
NAND: 未找到 NAND 器件!!!
0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
***警告- readenv()失败,使用默认环境
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 外设模式控制器、位于47401000、使用 PIO、IRQ 0
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 主机模式控制器、位于47401800、使用 PIO、IRQ 0
网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw、USB_ether
按任意键停止自动引导: 0
GPIO:引脚53 (GPIO 53)的值为1
mmc0是当前器件
找到 Micro SD 卡
mmc0是当前器件
GPIO:引脚54 (GPIO 54)的值为1
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
GPIO:引脚55 (GPIO 55)的值为1
**找不到文件/boot/uImage **
U-Boot#
------------------------------
我肯定我在做一些愚蠢的事情、但有人能告诉我什么吗?
谢谢、
David