This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:使用 Yocto 为 TDA2x 编译 dra7xx-EVM 引导映像

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588457/linux-building-dra7xx-evm-boot-image-using-yocto-for-tda2x

工具/软件:Linux

您好,

我尝试使用 Yocto 为 dra7xx-EVM 机器构建映像。

我可以成功构建 mLO、u-boot、zImage 和 rootfs 等映像。

我将其复制到 SD 卡、但当我尝试在 TDA2x 上引导时、它在控制台屏幕上未显示任何内容。

请告诉我可能会出现什么问题。

我按照下面给出的链接操作、

e2e.ti.com/.../483756


此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    有关使用 Yocto 构建 DRA7x 的图像、请参阅以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../GLSDK_FAQs

    但请注意、DRA7x 和 TDA2x 是不同的器件、因此我怀疑 DRA7x 映像(MLO、u-boot、zImage、rootfs)将在 TDA2x 上运行

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 DRA7x 和 TDA2x 共享通用 EVM (以下链接)、因此这些 DRA7x 映像也应在 TDA2x 上运行。

    www.ti.com/.../tda2evm5777

    请注意、我们有 TDAx SDK:
    www.ti.com/.../processor-sdk-tdax

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的回复。

    是的,我将为 dra7xx-EVM 计算机构建它 ,以便在 TDA2x 上启动它。

    我将在此处尝试更改 DTB 文件的几个步骤、并检查它是否启动。

    请注意、我们有 TDAx SDK:  

    答案:TDAx SDK 意味着您是否在谈论 Vision SDK?

     

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Vinayak RAVALUCHE"]回答:TDAx SDK 意味着您是否在谈论 Vision SDK?[/quot]

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经使用 TI Vision SDK for Linux 完成了这项工作它还成功地在 TDA2x 和3x 上启动它现在我正在尝试使用 Yocto 构建 Linux。
    我可以构建映像,但在引导时遇到问题,我将尝试几个步骤,并将告知您这方面的信息。

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak、

    另请注意、以下论坛支持 TDA2x。 我建议您在此询问 DRA7x 图像是否可与 TDA2x 电路板配合使用。

    e2e.ti.com/.../1021

    此致、
    帕维尔