This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430FR5969:尝试通过终端从 OutOfBox 示例运行 GUI

Guru**** 2593120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588271/linux-msp430fr5969-trying-to-run-gui-from-outofbox-example-by-terminal

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969

工具/软件:Linux

您好!

我尝试使用 MSP-EXP430FR5969_Software_Examples_Linux 中的下载 GUI、方法是通过终端处理文件夹-> GUI->Binary->nw.exe。

首先我尝试了命令:

nw.exe

它回答我拒绝了许可。 因此我尝试了:

chmod u+x nw.exe

它执行正常,我返回并再次尝试./nw.exe,它回答了我:

运行检测程序:无法找到./nw.exe 的解释程序

可以帮助我运行它吗?

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此文件似乎是一个 Windows/Dos 可执行文件。
    运行检测程序:无法找到./nw.exe 的解释程序意味着您的系统无法运行二进制文件,因为它的格式不是操作系统的本机格式。
    如果您使用的是 Linux、您可以通过 Wine 试用。


    BR
    玛格丽塔