请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 OMAP-L138工具/软件:Linux
我已解压"u-boot-2010.12-..." 并运行以下 make 命令。
使 distclean cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi-
使 omapl138_lcdk_config cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi-
我收到以下消息:可能是警告。
awk '(NF &&$1!~/^#/){print $1 ":"$1 "_config;$(make)"}' boards.cfg >.boards.depend
正在为 omapl138_lcdk 板配置...
使所有 cross_compile=arm-arago-linux-gnueabi-
它确实会说"make[1]:对于'_depend 没有要做的事情。" 但最终确实会生成 u-boot.bin
但是、当我将其转换为 AIS 并在 NAND 上刷写并重新启动 LCDK 时、它不会引导 Linux。
请告诉我我我出了什么问题。 谢谢。