This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TFTP 引导

Guru**** 2594600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588034/tms320c6678-tftp-boot

器件型号:TMS320C6678

您好!

我在 C6678 EVM 上使用 TFTP 引导模式从 PC 中假脱 DSP 应用程序代码。 在 Wireshark 上、我注意到整个文件被发送了两次。 文件的首次传输完成后、EVM 将发送 TFTP 读取请求、提示 TFTP 服务器重新发送文件(如下所示)。  

是否有办法防止这种情况发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 您能否分享一下这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viney、

    您是否在 SDK 中提供的示例中看到了此问题、或者此问题是您自己的应用程序启动? 通过用户级引导加载程序(IBL)支持 TFTP 引导。 您是否单步了解导致附加 TFTP 读取请求的原因。

    此致、
    Rahul