This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66ak2e05:66ak2e05

Guru**** 2698905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588340/66ak2e05-66ak2e05

器件型号:66AK2E05

嗯,我仍然不知道 NETCP15配置。

1) 1)我在      www.ti.com/.../66AK2E05上提供了手册66AK2E05

2) Manual 的第61页           :      7.1 Memory Map Summary66AK2E0x

3)第70页包含条目              :       00 2400 0000  00 24ff FFFF 16M NETCP15 config NETCP15 config NETCP15 config

您能 告诉我 NETCP15配置吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此处提供的 NETCP 用户指南:
    www.ti.com/.../spruhz0.pdf

    根据您计划使用的操作系统、我们提供了基于 Linux 和 TI RTOS 的示例、用于配置 NNETCP 的 PA 和 SA 模块。

    请提供有关您的用例的其他信息、以便我们提供指导。

    此致、
    Rahul