请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、 OMAPL138你(们)好。
我正在使用 OMAP-L138器件、目前正在使用 NAND 闪存来引导 DSP 应用、看起来一切正常。 但是、现在我想在 ARM 内核上添加 Linux、但仍想使用 OMAPL138 LCDK 套件随附的 SD 卡上的 Linux 引导。
在 DSP 引导过程中、我使用主引导将 DSP 从 ARM 内核唤醒、然后使用次级引导加载程序加载 DSP 应用。 但是、我如何切换到在 ARM 上运行 Linux 而不是仅运行应用程序来唤醒 DSP? 谢谢。
此致、
Mitesh