This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:禁用一个 Cortex-A15内核

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5716, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587017/linux-am5728-disabling-one-cortex-a15-core

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:AM5704AM5718AM5716AM5708

工具/软件:Linux

您好!

我想演示一下 AM5704的性能、但要使用 AM572x EVM。 如何将 Linux 内核配置为仅使用其中一个 A15内核? 这是可行的吗?

谢谢、

-Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    是的、这是可能的。 请参阅此主题: e2e.ti.com/.../551530
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    在我看来、有一个拼写错误、您正在谈论 AM5716/06或 AM5718/08、对吧? 没有 AM5704。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、排印错误是指 AM5708。 上述方法有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的报告:)