This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:对 IPU2进行了说明

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586950/am5726-clarification-on-ipu2

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:AM5728

AM5726/AM5728数据表(SPRS953B–2015年12月–2016年11月修订)提供了一个表、其中包含 AM5728和 AM5726与表3-1之间的支持特性比较。  在 AM5726上、图像视频加速器(IVA)不存在。  但是、 有一个与 IPU2相关的脚注、其内容如下"IPU2子系统专用于 IVA 支持、不可用于其他处理。"

这是否意味着 AM5726上也不应存在 IPU2?

当前表3-1显示 AM5726上支持 IPU2 (例如"是")。  这应该是"否"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM5726器件中存在 IPU2。 它与 IPU1略有不同-电源域、中断、但我不确定它是否可用于无 IVA-HD 的器件上的通用处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、

    谢谢你。 我想澄清一下、IPU2是否存在于 AM5726上且是否可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将直接在这里发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 IPU 子系统是相同的-如果不清楚、它们各有两个 Cortex-M4S。 所有四个 M4都应可通过 JTAG 进行访问。

    当与 IVA-HD 配合使用时、我相信他们只是在运行 Linux 在引导期间加载的所提供的固件。 要使用它、只需用自己的文件替换".fw"文件。

    更新:我们的团队不支持在 IPU2上运行您自己的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问过并发现答案是我们不允许将 IPU2用于任何目的。 软件团队不支持在 IPU2上运行您自己的固件。 但是、它是一个与 IVA 内核分离的子系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论...这是更新我们的文档以使其清晰的好地方。