This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:BeagleBone Black 问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586210/am335x-beaglebone-black-questions

尊敬的 TI:

我们想知道、  

* Beagle Bone Black 评估板提供汽车级版本还是不提供?

* Beagle Bone Black 评估板兼容通过 Android 进行通信。 Wi-Fi Direct?

* Beagle Bone Black 评估板兼容于通过 iPhone 进行通信。 Wi-Fi?

* Beagle Bone Black 评估板是否附带内置 Wi-Fi 芯片?

*如果 Wi-Fi 模块不可用、请建议使用任何外部 Wi-Fi 模块与 Android 和 iPhone 进行通信。

请回答以上问题。 寻找您的答案。

谢谢、此致、

深德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BeagleBone Black 是一个社区项目、由 www.beagleboard.org 开发并提供支持。 请询问。 我已经在您的另一篇文章中回答说、没有汽车级 AM335X 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关自动温度等级的 AM335x、请联系您当地的 TI 代表...我们希望更好地了解商业案例。
    今天、我们有运行温度为125C 的 AM3352BZCZT60、现已推出。