主题中讨论的其他器件:AM5718、 AM5726
客户问题:
目前、在我们所说的机器的能源之星模式期间、我们以 OPP_NOM 运行 AM57xx SoC、因为实际将 AM57xx 置于暂停状态(DRAM 自刷新)的任务被认为需要大量固件工作、这将影响我们的工程计划。
因此、我们目前正在尝试了解如何在 OPP_NOM 模式下进一步降低 AM5726的功耗、因为我们的系统功耗当前高于机器空闲时所需的功耗。 我们基于 AM5718的系统在达到足够低的功耗水平以满足我们的产品需求方面没有任何问题。
我们 最近的问题是、能否在低于1GHz 的时钟频率下运行 AM572x MPU 子系统(例如:可能在500MHz 下?) 以便在 OPP_NOM 中降低功耗。 这是可行的吗?
如果我们能够了解在 OPP_NOM 中空闲 AM572x SoC 的最小电压分布和实际测量功耗、也会对我们有所帮助。 最近发布的有关功耗的白皮书似乎没有提供任何统计数据、它们只显示单个样本的快照、这对我们来说不是很有用。