This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:我正在寻找用户指南文档。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587194/tms320c6678-i-am-looking-for-a-user-guide-document

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

我需要一个名为《TMS320C6678平台上的 H264高规格编码器用户指南》的文档、但尚未找到。

我尝试在 TMS320C6678的页面上研究用户指南、但没有关于 h264高截面编码器的内容。

是否有任何人知道如何查找或拥有此文档? 如果有、请给我解答。

谢谢。

贝希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beich、

    我通过谷歌搜索找到了它:
    www.google.com/url

    看看这是否是您要查找的内容。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢您的回复。 我已经找到了这本书、但这不是我要找的。
    如该书第4页所示、您可以看到"H264 High Profile Encoder on TMS320C6678 Platform User's Guide "。 在"参考文献"部分。

    我需要这本书。

    谢谢。 我正在等待您的另一个回复。
    贝希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beich 来自 H264 HP 编码器、适用于 C6678 、您可以下载编码器软件包、该软件包在其 Docs 文件夹中包含用户指南。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula
    感谢您的留言。

    我尝试查看该链接、我可以看到一些可下载的文件。 按照您的指示、我为 Windows 下载了 H264 High Profile Encoder Version 01.00.03.00。 我应该安装此文件吗? 请告诉我。

    谢谢。
    贝希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beich、是的、请安装

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula。 按照您的指示、我安装了该文档、并最终找到了该文档。
    您能否告诉我也可以找到"HEVC_Encoder_C6678_userguide.pdf"或"H265_Encoder xxx_userguide.pdf"文档?

    如果找到它、我将不胜感激。

    谢谢。

    贝希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beich、您可以从此处下载并安装我们的所有 C6678视频编解码器:

    C6678编解码器下载页面

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula

    正如您提到的、我做了正确的工作。 太棒了。 我需要您的进一步帮助。

    谢谢。

    贝希