This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何设置 TMS320C6748睡眠时间和待机时间

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587115/tms320c6748-how-to-set-the-tms320c6748-sleep-time-and-standby-time

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好、香榭丽舍

待机/睡眠时间大约为1个时钟周期、 如何延长时间?

例如、Power_sleepDSP API 是1个时钟周期、如何将 Power_sleepDSP 时间延长至1?

谢谢。

Rgds
闪亮
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 您提供了所使用的软件、我假设您的问题是有关 TI RTOS/SYSBIOS 中的电源 API 的问题。

    已查看 BIOS_6_46_01_38/docs/cdoc/index.html 下的 API 指南。 这是完整的 API 指南。 您可以在 allpackages/SysBIOS/family/c674/Power 下找到完整的 API 文档


    这里还有一个帮助者 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Power_Module_for_C6748_and_OMAP-L138

    如果您需要有关 API 的更多信息、请告诉我。


    此致、
    Rahul