请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 主题中讨论的其他器件:TL16C752C
工具/软件:Linux
您好!
在修改项目以使用 PRU_MII 的过程中、我们必须使用 AD 复用模式。 我认为使用连接到 CS0的 NAND 闪存、8位访问不是问题、因为它只使用 AD<0..7>和 NBE0。 但我还需要访问外部8位 UART (TL16C752C)。 它使用的 和 ,但由于 A0不再可用,因此不能使用。 是否可以访问它、也许可以用任何 nbe 寻址 A0? 还是在16位模式复用中、无法访问8位器件?
感谢你的帮助
此致