This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:在整个生命周期内具有内部温度传感器精度?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587670/tda3-internal-temperature-sensor-accuracy-over-lifetime

器件型号:TDA3

尊敬的专家:

您能否确认 TDA3x 器件上的内部温度传感器在整个生命周期内具有哪些保证温度精度?

我在 DM/TRM 中找不到任何参考。

在 TDA2x 中、提及 TRM +/- 2°C 作为 TSHUT 的侧注:

'高 TSHUT 阈值为123°C (假设温度传感器精度为±2°C)、低 TSHUT 阈值为105°C。'

此致、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    我已将您的问题转交给 DM/TRM 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度传感器的精度在+/-2摄氏度以内。


    此致
    Kyle