This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:66AK2E05

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587787/66ak2e05-66ak2e05

器件型号:66AK2E05

您好!

表  7-1中的说明。    66ak2e05.pdf 上的器件存储器映射概要66AK2E0x (续)  

我可以在以下位置输入:

00 2400 0000  NETCP15配置

有人知道 NETCP15配置吗?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能详细介绍一下吗?

    您的意思是:
    "我有一个条目:
    00 2400 0000 NETCP15配置"

    这是哪个软件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我在     www.ti.com/.../66AK2E05上提供了手册66AK2E05

    2) Manual has page :                    7.1 Memory Map Summary66AK2E0x

    3)第70页包含条目:                    00 2400 0000  00 24ff FFFF 16M NETCP15 config NETCP15 config NETCP15 config

    您能 告诉我 NETCP15配置吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我在 sprugr9h 多内核导航器中找到。 第124页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan