This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:向 IPC 项目添加 OpenMP

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585954/am5728-adding-openmp-to-an-ipc-project

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS


AM5728:向 IPC 项目添加 OpenMP

您好!

我正在尝试向在 AM5728 EVM 上运行的 CCS6项目添加 OpenMP。 此项目使用 IPC 并由 CortexA15/Linux 加载

使用 downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmp-dsp/configuring_runtime.html 中的文档并将工程 cfg 与中示例中的 omp_config.cfg 合并

OpenMP* DSP_am57xx_2_05_00_00/packages/examples/hello_with _make 我在链接时遇到错误



警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".tdata"
警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".tbss"
"configPkg/linker.cmd"、第158行:错误#10099-D:程序不能放入可用内存中。  ".localfar"大小0x84203的段定位失败。  可用存储器范围:
  L2SRAM      大小:0x20000     未使用:0x12a57     最大空洞:0x12a57   

但请求的最大器件可用容量为0x84203时、L2SRAM 为288 KB (0x48000)。

您是否有解决此问题的建议?


这是我的 cfg:


/*
 * ==== Dsp1.cfg ===========
  *平台:DRA7XX_Linux_elf
 * 目标:TI.targets.elf.c66
 *

/*配置对象模型的根*/
VAR 计划= xdc.useModule('xdc.cfg.Program');

/*应用程序使用以下模块和软件包*/
xdc.useModule('xdc.runtime.Assert');
xdc.useModule('xdc.runtime.Diags');
xdc.useModule('xdc.runtime.Error');
xdc.useModule('xdc.runtime.Log');
xdc.useModule('xdc.runtime.Registry');

xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Semaphore');
xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Task');

/*
 * ==== IPC 配置====
 *
xdc.useModule('ti.ipc.ipcmgr.IpcMgr');

/*加载跨内核共享的配置 */
Program.global.procName ="DSP1";
var ipc_cfg = xdc.loadCapsule ("../shared/ipc.cfg.xs);

VAR BIOS       = xdc.useModule('ti.sysbios.BIOS');
BIOS.addUserStartupFunction ('&IpcMgr_ipcStartup');

/*覆盖默认资源表以添加 SR0 */
VAR 资源= xdc.useModule('ti.ipc.remoteproc.Resource');
resource.customTable = true;

/*
 * ==== SYS/BIOS 配置====
 *
if (Program.build.profile =>"debug"){
   BIOS.libType = BIOS.LibType_Debug;
}否则{
   BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;


/*无 RTS 堆*/
program.argSize = 100; /*最小大小*/
program.stack = 0x1000;

VAR 任务= xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Task');
Task.common$.namedInstance = true;

/*默认内存堆*/
VAR 内存= xdc.useModule('xdc.runtime.Memory');
VAR HeapMem = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapMem');
var heapMemParams = new HeapMem.Params();
heapMemParams.size = 0x8000;
Memory.defaultHeapInstance = HeapMem.create (heapMemParams);

/*为 MessageQ 消息创建堆*/
VAR HeapBuf = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapBuf');
var params = new HeapBuf.Params;
params.align = 8;
params.blocksize = 512;
params.numBlocks = 256;
var msgHeap = HeapBuf.create (params);

VAR MessageQ = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.MessageQ');
MessageQ.registerHeapMeta (msgHeap、0);

/*设置 MessageQ 传输*/
VAR VirtioSetup = xdc.useModule('ti.ipc.transports.TransportRpmsgSetup');
MessageQ.SetupTransportProxy = VirtioSetup;

/*安装名称服务器远程代理*/
var nameserver = xdc.useModule("ti.sdo.utils.NameServer");
VAR NsRemote = xdc.useModule("ti.ipc.namesrv.NameServerRemoteRpmsg");
nameserver.SetupProxy = NsRemote;

/*启用在 BIOS 资源表上运行的内存转换模块*/
VAR 资源= xdc.useModule('ti.ipc.remoteproc.Resource');
resource.loadSegment ="EXT_CODE";

/* 使用 SysMin、因为 Linux/QNX 需要跟踪缓冲区地址
 * 跟踪调试驱动程序、加提供更好的性能。
 *
VAR 系统= xdc.useModule('xdc.runtime.System');
VAR SysMin = xdc.useModule('ti.trace.SysMin');
System.SupportProxy = SysMin;
SysMin。bufSize = 0x8000;

Program.sectMap[".tracebuf"]="trace_BUF";
Program.sectMap[".errorbuf"]="EXC_DATA";
Program.sectMap[".fxDelayMem"]="DDR3";
Program.sectMap[".busses"]="DDR3";
Program.sectMap[".sharedMem"]="OCMC_RAM2";
Program.sectMap[".audioIoMem"]="OCMC_RAM2";
Program.sectMap["intRegs"]="L2SRAM";
Program.sectMap[".perfMem"]="OCMC_RAM2";
Program.sectMap[".fxCoefIntMem"]="OCMC_RAM2";
Program.sectMap[".fxFastMem"]="OCMC_RAM2";
Program.sectMap["l2sram"]="OCMC_RAM2";
Program.sectMap["scratchMem"]="L2SRAM";


/*-------------------- 勾选---------------------------------------- *
VAR 时钟= xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');
clock.tickSource = Clock.tickSource_NULL;
//Clock.tickSource = Clock.tickSource_user;
/*将 BIOS 时钟源配置为 GPTimer5 */
//Clock.timerId = 0;

VAR 计时器= xdc.useModule('ti.sysbios.timers.dmtimer.Timer');

/*跳过计时器频率验证检查。 需要稍后删除*
Timer.checkFrequency = false;

/*将其与提供 dmTimers 的 SYS_CLK 频率相匹配。
 *一旦 SYS/BIOS 系列设置被更新、就不需要。 *
Timer.intFreq.hi = 0;
Timer.intFreq.lo = 19200000;

//var timerParams = new Timer.Params ();
//timerParams.period = Clock.tickPeriod;
//timerParams.periodType = Timer.piodType_microsecs;
/*关闭软件重置以使以下设置生效*/
//timerParams.tiocpCfg.softreset = 0x0;
/*智能空闲唤醒功能模式*/
//timerParams.tiocpCfg.idlemode = 0x3;
/*溢出唤醒生成*/
//timerParams.twer.OVF WUP_ENA = 0x1;
//Timer.create (Clock.timerId、Clock.doTick、timerParams);

VAR 空闲= xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Idle');
VAR Deh = xdc.useModule('ti.deh.Deh');

/*必须置于电源管理之前*/
idle.addFunc ('&ti_deh_deh_idleBegin');
/*
 * ==== 仪表配置====
 *

/*系统记录器*/
VAR LoggerSys = xdc.useModule('xdc.runtime.LoggerSys');
VAR LoggerSysParams = new LoggerSys.Params();
VAR 默认值= xdc.useModule('xdc.runtime.Defaults');
Defaults.common$.logger = LoggerSys.create (LoggerSysParams);

/*为非 XDC 规范模块启用运行时 Diags_setMask()*/
VAR 诊断= xdc.useModule('xdc.runtime.Diags');
Diags.setMaskEnabled = true;

/*覆盖选定模块的诊断掩码*/
xdc.useModule('xdc.runtime.Main');
Diags.setMaskMeta("xdc.runtime.Main"、
   diags.entry | Diags.exit | Diags.info、Diags.RUNTIME_ON);

VAR 注册表= xdc.useModule('xdc.runtime.Registry');
Registry.common$.diags_ENTRY = Diags.RUNTIME_OFF;
Registry.common$.diags_EXIT = Diags.RUNTIME_OFF;
Registry.common$.diags_INFO = Diags.RUNTIME_OFF;
Registry.common$.diags_USER1 = Diags.RUNTIME_OFF;
Registry.common$.diags_LIFECYCLE = Diags.RUNTIME_OFF;
Registry.common$.diags_STATUS = Diags.RUNTIME_OFF;

VAR Main = xdc.useModule('xdc.runtime.Main');
Main.common$.diags_ASSERT = Diags.always_on;
Main.common$.diags_INTERNAL = Diags.always_on;

/******** /
/* OpenMP 运行时配置*/
/******** /

//在构建中包含 OMP 运行时
变量 ompSettings = xdc.useModule("ti.runtime.openmp.Settings");

//如果应用程序使用或依赖 BIOS 组件,则设置为 true
ompSettings.usingRtsc = true;

如果(ompSettings.usingRtsc)

   /*为 BIOS 配置 OpenMP
    *- OpenMP* configureCores (masterCoreId、numberofCoresInRuntime)
    *      配置主内核的 ID 和内核数
    *      可供运行时使用。
    *

   VAR OpenMP = xdc.useModule('ti.runtime.ompbios.OpenMP');

   //配置主内核的索引和可用内核的数量
   //到运行时。 内核是连续的。
   OpenMP*主 CoreIdx = 0;
   OpenMP*= 2;

   //拉入 Platform.XDC 中描述的内存范围以配置运行时
   VAR DDR3      = Program.cpu.memoryMap["DDR3"];
   VAR DDR3_NC   = Program.cpu.memoryMap["DDR3_NC";


   //使用内存范围信息初始化运行时间
   OpenMP*分配堆栈= true;
   OpenMP*分配堆栈 FromHeapSize = 0x010000;

   OpenMP* HASMsmc =错误;
   OpenMP*版 NoCacheBase = DDR3_NC.base;
   OpenMP*版 NoCacheSize = DDR3_NC.len;

   OpenMP* ddrBase         = ddr3.base;
   OpenMP* ddrSize         = ddr3.len;

   //使用 HeapOMP 配置内存分配
   // HeapOMP 句柄
   //- BIOS 组件发出的内存分配请求(内核本地内存)
   //-使用 IPC 模块启用共享内存分配
   //  从同一堆中分配内存的多个内核-由 malloc 使用
   OpenMP.useIpcSharedHeap = false;
   OpenMP*分配本地 HeapSize = 0x8000
   OpenMP*分配共享 HeapSize = 0x00800000
   
   VAR 启动= xdc.useModule('xdc.runtime.Startup');
   startup.lastFxns.$add ("&_TI_omp_initialize_rtsc_mode");

其他

   /*调整堆的大小。 必须将其放置在共享存储器中*
   program.heap = sharedHeapSize;


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    >>但在请求的设备为0x84203时,最大可用设备 L2SRAM 为288千字节(0x48000)。

    您是否仔细查看了应用程序存储器映射并找到哪个部分使用了 L2SRAM 的大部分、然后尝试进行优化?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    对我来说、这似乎不是 L2SRAM 优化问题。 我的应用程序没有".localfar"存储器段。

    因此、请求仅从 OpenMP 库中进行 cames。 它几乎是最大可用 L2SRAM 的两倍。 是否有一些 OpenMP 选项可大幅减少 L2SRAM 的使用? 使用 OpenMP 在 AM5728上是否真的很好? 您是否有一个示例项目(带有 IPC)、以便我可以从该项目开始?

    此致、
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    AM57x 支持 Processor SDK 中的 OpenMP、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes
    OpenMP 在下面使用 IPC 正如您可能已经知道的那样,为什么必须将 OpenMP 添加到 IPC 应用程序中,而不仅仅是开发独立的 OpenMP 项目?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有一个 DSP 应用在工作、我想向它添加 OpenMP 支持。
    遗憾的是、在 Code Composer 内部从头开始创建新的应用程序(Linux 可以加载)是一件真正的麻烦。 因此、我非常期待将 OpenMP 添加到我的现有项目中。

    无论如何、正如我说过的、在添加 OpenMP 之前、我的应用程序中没有名为".localfar"的段。 因此必须从 OpenMP 中添加该段。

    此致、
    Marco