This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:DRV746 + TPD3S714-Q1

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1, DRA746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588174/dra746-drv746-tpd3s714-q1

器件型号:DRA746
主题中讨论的其他器件:TPD3S714-Q1

尊敬的 TI'er

DRA746支持 USB2.0 OTG。  TPD3S714-Q1是 USB 2.0接口保护。

在电路设计中使用 TPD3S714-Q1是否会影响 DRA746 USB OTG 开关功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想关注 OTG 支持。 DRA74x 不支持动态角色交换(OTG 协议)。 它可以支持 micro-AB 连接器、其中角色取决于电缆的 ID 引脚。 也称为双角色模式。

    [引用 user ="user4819061"] 在电路设计中使用 TPD3S714-Q1是否会影响 DRA746 USB OTG 开关功能?

    我认为保护 IC 是在开发时考虑到主机系统(A 连接器)。 从数据表中:"... 汽车 USB 集线器、音响主机、后座娱乐系统、远程信息处理和媒体接口应用中的应用。"

    但是、如果您确实需要 A-B 连接器、仍然可以从 VBUS 连接器侧靠近保护 IC 的位置进行 VBUS 检测。 或者、您可以在 VBUS 连接器上使用额外的 ESD 保护二极管。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan