This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:Project Explorer 中未识别 empty.cfg

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588267/rtos-empty-cfg-not-recognized-in-project-explorer

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

Windows 7操作系统

我已安装 CCS7

当我尝试创建 TI-RTOS 项目时,empty.cfg 显示为普通文件。 当我尝试在 CCS 编辑视图中打开它时,它会像正常的 txt 文件一样打开。根据教程可用的产品和大纲视图应该会打开.... 但我看不到其中任何一种情况发生了…

RTSC 视图我可以看到安装了 TI -RTOS 2.16.XXX 版本的 RTOS……

这种解决方法的原因可能是什么...

 附加屏幕快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否右键单击 empty.cfg 并检查是否有在 XGconf 中打开它的选项? cfg 文件的默认操作可能是将它们作为文本文件打开。