请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我认为这是一个很简单的问题。 如果我要通过 RTOS 配置文件中的 RTOS GUI 添加计时器或节拍、并且函数位于单独的源文件中、且具有其自己的标头、则会收到要调用的函数的"未定义符号"错误。 这是有道理的。
如何将声明包含到配置文件中? 或更好地做正确的:)
非常感谢