主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试使用具有 USB 客户端模式的 Uniflash 启动 AM437X 板。
在此过程中、我将在控制台上跟踪日志、并且我的过程会卡住、
U-Boot SPL
正在尝试从 USB eth 引导
使用默认环境
&&&&&&&&&& 在 eth_legacy &&&&&&中进行 ETH_initialize
在 board_eth_init &&&&&&&&&&&&&&中
A0:F6:FD:8b:3a:5b
################ 来这里!!!
################## USB_eth_initialize、USB_NET_name = USB_ether
&&电路板网络初始化资源&&
USB_etherbase name eth:eth_number 0
名称 ethaddr
0:0:0:0:0:0:0
0:0:0:0:0:0:0
错误:未设置 USB_ether 地址。
A0:F6:FD:8b:3a:5b
DE:AD:be:af:0:0
A0:F6:FD:8b:3a:5b
DE:AD:be:af:0:0
使用 dwc3-gadget、在 ep1in 状态 ep3in 中输出 ep2out
Mac a0:F6:FD:8b:3a:5b
主机 MAC DE:AD:be:af:00:00
RNDIS 就绪
高速配置#2:2mA、以太网小工具、使用 RNDIS
USB RNDIS 网络启动!
BOOTP 广播1
BOOTP 广播2.
BOOTP 广播3.
BOOTP 广播4.
BOOTP 广播5.
BOOTP 广播6.
DHCP 客户端绑定到地址192.168.2.4 (5773ms)
使用 USB_ether 设备
来自服务器192.168.2.2的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.2.4
文件名'u-boot-restore.img'。
加载地址:0x80800000
正在加载:############################
3.8 MiB/s
完成
传输的字节= 596448 (919e0十六进制)
U-Boot 2016.05-00312-g236c2e8脏污(2017年4月03日- 12:28:33 +0530)
CPU :AM437X-GP 修订版2.1
型号:TI AM437x GP EVM
I2C: 就绪
DRAM: 2GiB
NAND: 0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是0:1 **上的主要描述符
**无分区表- MMC 0**
使用默认环境
名称 ethaddr
0:0:0:0:0:0:0
网络: &&&&&&&&&& 在 eth_legacy &&&&&&中进行 ETH_initialize
在 board_eth_init &&&&&&&&&&&&&&中
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
A0:F6:FD:8b:3a:5b
A0:F6:FD:8b:3a:5d
A0:F6:FD:8b:3a:5d
################ 来这里!!!
################## USB_eth_initialize、USB_NET_name = USB_ether
&&电路板网络初始化资源&&
cpswbase name eth:eth_number 0
名称 ethaddr
A0:F6:FD:8b:3a:5b
,usb_etherbase name eth:eth_number 1
名称 eth1addr
A0:F6:FD:8b:3a:5d
按任意键停止自动引导: 0
**第一个描述符不是0:1 **上的主要描述符
切换到分区#0,确定
mmc0 (Part 0)是当前器件
**第一个描述符不是0:1 **上的主要描述符
在器件0上找到 SD/MMC
**无分区表- MMC 0**
########## 命令############## , USB_started = USB start 0 正在启动 USB...
USB0: 寄存器2000440 NbrPorts 2.
启动控制器
USB XHCI 1.00
正在扫描设备的总线0 ... 找到1个 USB 设备
正在扫描存储设备的 USB ... 找到0个存储设备
########## 命令############## , USB_started =
USB DEV 0
USB 设备0:未知设备
正在从 nand 引导...
无可用器件
无可用器件
错误的 Linux arm zImage magic
我假设 USB 设备0的"未知设备"是问题所在。 如果是这样、我应该怎么做?
有人能告诉我、我的错误是什么、或者我需要怎么做才能使用 USB 客户端模式启动 AM437x?