请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
我正在尝试从基于 am5728的定制板上的 UART 进行引导。 我已经通过 USB 加载了 SPL、支持 Ymodem 二级加载。 当我尝试从 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05加载预编译 u-boot 时、在 Ymodem 日志中、传输过程中会出现以下 NAC 消息:"no matching DT out of these options:.. am57xx- beagle-x15.. am572x-idk.. AM 571x-idk..."。
加载成功完成后、不会发生任何情况:串行终端中没有任何 u-boot 启动日志。
但是、当我在 am5728 base EVM 上加载此预构建的 u-boot 时、一切都正常。
这意味着什么。 是否有任何检查 DT 过程、不允许我在电路板上运行此 u-boot?
如何解决此问题?