This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3356:和 PRU MDIO 的 HSR 解决方案

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587559/linux-am3356-hsr-solution-for-and-pru-mdio

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件:AM3359TMDSICE3359

工具/软件:Linux

大家好、

我们目前正在修改电路板 PCB、以便将来可以包含基于 Linux 的 HSR 解决方案、但事实是 PINMUX 显示出 PRU_MDIO 和 GPMC CS3之间存在明显的冲突。 因此、了解 PRU HSR 解决方案是否需要 使用 PRU_MDIO 接口(浪费 CS3)、或者我们是否可以使用正常的 MDIO 接口(使 CS3可用于 存储器映射)来管理它非常重要。

感谢您的及时 响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    PRU HSR 解决 方案使用 PRU_MDIO 接口来访问 PHY、请参阅 AM3359 ICE v2原理图 www.ti.com/.../tmdsice3359、了解您的设计。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、
    感谢您的回答。 这是 AM3359 ICE v2原理图 www.ti.com/.../tmdsice3359我提出问题的原因、因为 PRU_MDIO 和 MDIO 是多路复用的。 现在很清楚。

    Roberto