主题中讨论的其他器件:TPS65217
您好!
我们有一个基于 BeagleBone Black (AM335x + TPS65217)的定制板。 我们注意到、在关断例程(ALARM2关断)期间 SYS 电压开始下降大约2ms 后、PMIC_POWER_EN 线上会出现10ms 的脉冲。 我们想知道这是正常行为吗?
Lightblue - SYS;Darkblue - PMIC_POWER_EN;Pink - PGOOD (SoC 的 PORZn)
此时、SYS 电压下降1秒后、我们会出现间歇性意外重启。 但无论是否重启、我们都会看到该脉冲。
我们认为、脉冲的发生与 LDO_PGOOD (SoC 上的 RTC_PORZn) 变为低电平一样、因此将 AM3352的 RTC 部分置于 PMIC_POWER_EN 默认为高电平的复位状态。 然后、由于 SYS 电源已经下降、它失去了它的拉电阻并随之下降。 我们是否可以阻止这种情况发生?
我们配置了 LDO_PGOOD、PGOOD 和 PMIC_POWER_EN、就像 BeagleBone Black 一样。 (我们目前无法探测 LDO_PGOOD、因为它没有任何可访问的探测点)。
谢谢、
Jesse