This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:我可以#39;t 连接目标(错误:-600、所需的动态库...)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585836/ccs-tms320c5535-i-can-t-connect-target-err--600-a-required-dynamic-library

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我刚为学校项目购买了 TMS320C5535 eZdsp。

我按照手册安装 CCS v4。

第一次出现此错误:

操作 ExecuteAction 中出错

操作 ExecuteAction 中出错

操作 InstallUninstaller 时出错

无法打开"C:/xdctools_3_22_01_21/uninstall.exe":权限被拒绝
执行时
":打开$filename $access $permissions
(步骤"小电弧:打开"第64行)
从.........内调用 (及更多...)

 

即使我使用超级管理帐户(在 Windows 上)安装了该软件。 。

我尝试关闭防病毒+防火墙、但错误 消失了。

但是、当我尝试连接目标时(我按照手册 XDS100v2 USB 仿真器、设备:eZdsp 5535)、我收到以下错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-600 @ 0x0)
无法找到所需的动态库。
库不在搜索路径上。
(版本5.0.429.0)

我多次尝试重新安装...同样的问题。

可以帮帮我吗?

此致、  

William ROMIEEES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4954557:

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    请使用 CSSv6并确保在执行安装向导时将 C5000和相关调试器支持添加到 CCS 安装中。 下面是我当前在 CCS v 6.1.3中使用的目标配置设置的屏幕截图。

    希望这对您有所帮助。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。

    正如您所说、我已经卸载了 CCS v4来安装 CCS v6.1.3。

    好消息、现在我可以将 CCS 连接到 XDS100v2调试器。

    但是、当我尝试构建示例时、我遇到了一些错误!
    在每一个示例中、如"led"、我都遇到了以下错误:
    "请参阅下面的详细信息。
    警告:找不到引用自"led"的项目"ezdsp5535bsl"。 请手动导入此项目。"

    和此警告:"无效的工程路径:无法访问引用的工程"


    我尝试将"ezdsp5535bsl.lib"添加为包含的库文件、但它不起作用...


    我如何解决这个问题?

    谢谢。

    William ROMIEEES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4954557、

    您使用的是哪个示例代码? 它是来自 Spectrum Digital 站点的诊断吗? 或 CSL software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    我建议使用 CSL。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我的问题再次打扰您...

    我试图从 Spectrum Digital 的站点构建示例,但我听从了您的建议,并尝试从 CSL 构建示例。

    我测试过的大多数示例!

    但我想尝试 TIesr-demo (在 CSL 文件夹中)、在那里、我再次遇到了错误。

    我向工作区添加了以下项目:
    - TIesrEngineC55
    - TI 人口统计 C55
    - cslV5505 (需要构建)

    项目"TIesrEngineC55"在编译时遇到错误、如您在以下屏幕截图中所见:
    image.noelshack.com/.../1491483686-ccs6notbuildesr.png

    可以帮我解决这个问题吗? 我尝试了所有东西,但不管怎样,都能正常工作。
    谢谢。

    此致、

    William Romiguieres
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4954557、

    提出问题时无需感到抱歉。 这就是我们在这里的目标:)

    您是否可以随附一个包含您看到的构建错误的文本文件? 访问您所附的.png 文件时遇到问题。

    然后、我可以更仔细地查看误差并提供反馈。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢。

    您可以在此处查看整个构建日志: https://pastebin.com/hXEzVmh7

    借助 cslV5505、我可以做到以下几点:
    说明资源路径位置类型
    gmake:***[vectors.obj]错误87cslVC5505C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。cslVC5505C/C++问题
    无法解析编译变量'BIOS_include_DIR'。cslVC5505属性问题
    无法解析编译变量'CG_TOOL_ROOT'。cslVC5505属性问题
    无法解析编译变量'project_build_DIR'。cslVC5505属性问题
    无法解析编译变量'rtdx_include_DIR'。cslVC5505属性问题
    无法解析编译变量'TCONF_OUTPOUT_DIR'。cslVC5505属性问题
    无法解析编译变量'XDAIS_CG_ROOT'。cslVC5505属性问题
    无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。cslVC5505路径入口路径问题

    使用 TIesrEngineC55:
    说明资源路径位置类型
    gmake:***[search.obj]中断TIesrEngineC55C/C++问题
    在 pathsearch.c/TIesrEngineC55C/C++ problem 中找不到程序"C:/ti/ccsv6/utils/bin/gmake
    表达式'psym->n_n_next & 0x8000'search.c/TIesrEngineC55第1296行代码分析问题周围的建议括号
    表达式'psym->n_n_next & 0x8000'search.c/TIesrEngineC55第1470行代码分析问题周围的建议括号
    设置了变量"bsymc"、但从未使用search.c/TIesrEngineC55第1517行C/C++问题
    设置了变量"bsymc"、但从未使用search.c/TIesrEngineC55第1678行C/C++问题
    设置了变量"cipped"、但从未使用pack.c/TIesrEngineC55第82行C/C++问题

    以及更多警告...


    此致、


    William ROMIEEES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    要清楚一点、您正在从 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5535导入 CSL 演示?

    尝试将 C55XXCSL_LP (C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\C55XXCSL_LP)导入到您的工作区中、而不是 ccslVC5505。 这可能是问题所在。

    下面是我的工作区的屏幕截图供参考。

    执行此操作后、如果您在链接期间看到错误、如"attribute value of "2"(属性值为"2")、该值与之前看到的属性值("3")不同;"  

    请参阅此 e2e 主题、我在其中帮助了其他人处理该特定错误 https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/577747

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经这样做了:
    -卸载 CCS
    -重新安装 CCS v6.1.3
    -创建新的空工作区
    *安装 DSP/BIOS 5_42_01_09
    *安装 DSP/BIOS 5_42_02_10
    -向工作区添加以下项目:
    * C55XXCSL_LP
    * atafs_BIOS_drv_lib (C55XXCSL_LP 需要)
    * TI 人口统计 C55
    * TIesrEngineC55

    在大楼的尽头,我有:
    -在 C55XXCSL_LP 和 atafs_BIOS_drv_lib 上、无错误、无警告(冷却)
    -在 TIesrEngineC55上、25警告、但仅"已设置变量 xxx、但从未使用过..."
    -在 TI 上 DemoC55:

    30个错误:
    说明资源路径位置类型
    #137结构" "没有字段"CGCR1"PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第169行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"CGCR2"PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第171行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"CGCR2"PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第175行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"CGCR4"PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第173行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"CGCR4"PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第176行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"I2SRXLT0"audio_data_collection.c/TIesrDemoC55第169行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"USBLDOCNTL."sys_init.c/TIesrDemoC55第301行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"USBLDOCNTL."sys_init.c/TIesrDemoC55第306行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"USBLDOCNT"sys_init.c/TIesrDemoC55第338行C/C++问题
    #137结构" "没有字段"USBLDOCNT"sys_init.c/TIesrDemoC55第343行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR1_M_MASK"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第169行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR1_M_SHIFT"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第169行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR2_RDBYPASS 掩码"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第175行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR2_RDBYPASS 移位"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第175行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR2_RDRATIO_MASK"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第171行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR2_RDRATIO_SHIFT"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第171行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR4_ODRATIO_MASK"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第173行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR4_ODRATIO_SHIFT"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第173行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR4_OUTDIVEN_MASK"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第176行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_CGCR4_OUTDIVEN_SHIFT"未定义PLL_CONTROL.c/TIesrDemoC55第176行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_PCGCR1_I2S1CG_DISABLED"未定义SYS_INIT.c/TIesrDemoC55第207行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_PCGCR1_I2S1CG_MASK"未定义SYS_INIT.c/TIesrDemoC55第207行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_PCGCR1_I2S1CG_SHIF"未定义SYS_INIT.c/TIesrDemoC55第207行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_PCGCR2_LCDCG_DISABLED"未定义SYS_INIT.c/TIesrDemoC55第232行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_PCGCR2_LCDCG_MASK"未定义SYS_INIT.c/TIesrDemoC55第232行C/C++问题
    #20标识符"CSL_SYS_PCGCR2_LCDCG_SHIF"未定义SYS_INIT.c/TIesrDemoC55第232行C/C++问题
    gmake:***[AUDIO_DATA_COLLECTION .obj]错误1TIesrDemoC55C/C++问题
    gmake:***[PLL_CONTROL.obj]错误1TIesrDemoC55C/C++问题
    gmake:***[sys_init.obj]错误1TIesrDemoC55C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。TI 降级 C55C/C++问题

    8警告:

    说明资源路径位置类型
    已声明#179-D 变量"readBuff"、但从未引用CODEC _AIC3254.c/TIesrDemoC55第125行C/C++问题
    已声明#179-D 变量"readBuff"、但从未引用CODEC _AIC3254.c/TIesrDemoC55第300行C/C++问题
    已声明#179-D 变量"readBuff1"、但从未引用CODE_AIC3254.c/TIesrDemoC55第191 C/C++行问题
    已声明#179-D 变量"readBuff2"、但从未引用CODE_AIC3254.c/TIesrDemoC55第192行C/C++问题
    已声明#179-D 变量"ReadCount"、但从未引用CODEC _AIC3254.c/TIesrDemoC55第298行C/C++问题
    #64-D 移位计数过大sys_init.c/TIesrDemoC55第227行C/C++问题
    #64-D 移位计数过大sys_init.c/TIesrDemoC55第251行C/C++问题
    引用的项目'cslVC5505'在工作区中不存在。 项目"TIesrDemoC55"可能无法按预期构建。TIesrDemoC55TIesrDemoC55问题


    您是否有任何关于如何解决此问题的想法?


    此致、


    William ROMIEEES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我设法解决了这个问题。

    我找到了您的 pdf: www.ti.com/.../TIDEP0066 、然后我继续操作。

    我导入了具有良好 BIOS 版本的"C55XXCSL_LP"、而不是"cvlC5505"项目。

    现在它起作用了!

    感谢您宝贵的帮助和耐心:)

    祝你度过美好的一天!

    William ROMIEEES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    甜蜜! 很高兴你解决了这个问题!
    感谢您坚持并不放弃。 也感谢您的耐心。

    Lali