This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:AM437X-EVM 基本版 QSPI 支持、uboot 输出、无 MLO。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587375/linux-am4378-am437x-evm-base-qspi-support-uboot-output-no-mlo

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

我通过 am43xx_evm_qspiboot_defconfig 配置 uboot、然后我构建源代码、但我只获得 u-boot.img、我找不到 MLO、这是对的吗?还是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我使用了 AM437X_EVM_defconfig、然后我修改了文件 configs/am43xx_EVM_defconfig  

    CONFIG_DM_SPI=n
    CONFIG_DM_SPI_FLASH=n
    

    我配置了 QSPI 多路复用器引脚、但仍然无法探测 QSPI 器件。

    SF:不支持的闪存 ID:Manuf 00、JEDEC 0000、ext_JEDEC 0000

    无法在0:0初始化 SPI 闪存

    我首次发布了第  

    TI_SPI_SET_SPEED:Hz:48000000、时钟分频器3
    spi_setup_slave priv->slave=0x2666645688

    问题出在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、iysheng、

    您是否使用 TI AM437x 板(EVM、SK、IDK)或定制板?

    您是否使用 TI PSDK? 如果是、是哪个版本?

    要从 QSPI 引导 AM437x 板、请参阅以下 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_SDK_U-Boot_Release_Notes
    processors.wiki.ti.com/index.php/FAQ_Sitara_Industrial#How_to_update_SPI_Flash_over_Ethernet

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用基于 AM437X-EVM 的定制板、我使用 来自 ti-processor-sdk-linux-AM437X-EVM-03.02.00.05的 uboot、我在您的网站中看到了图片

    这是否意味着如果没有 QSPI、AM437X-EVM 板就无法支持 SF 探针命令、这是 sysboot 顺序中的第一个 obe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="iysheng"],我使用 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.02.00.05[/quot]中的 uboot

    [引用 USER="iysheng"]这是否意味着 AM437X-EVM 板在没有 QSPI 的情况下不能支持 SF 探测器命令是 sysboot 顺序中的第一个 obe?

    否、这些已知问题(01826、01882)对于 PSDK 3.02 u-boot 无效、请参阅版本说明:

    这些已知问题对 PSDK 2.00.01及更低版本有效。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我很喜欢这个错误、在我设置 QSPI 引脚复用成功后。