This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:eZdsp 示例不工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587359/ccs-tms320c5515-ezdsp-example-not-working

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在尝试获取一个简单的音频回送示例,以便在基于 C5515的"eZdsp 套件"上工作。

我听到的只是噪音?????

我试过不同的麦克风,甚至用麦克风,使其阻抗为600欧姆,没有效果??

请参阅随附的项目压缩文件。

此致 e2e.ti.com/.../Application-1-Getting-Started.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、
    为了验证硬件是否正常、您是否能够从此处运行音频演示? support.spectrumdigital.com/.../

    有一个音频演示作为电路板诊断的一部分。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lali,

    我已经解决了这个问题,我通过一个1K 欧姆的电阻器将麦克风输入拉至板电源的+3.3V。

    正如这里所讨论的:

    e2e.ti.com/.../64519

    此致,

    Ahmed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您发布更新。

    Lali