This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:有关 C6678 EMIF 连接 Xilinx FPGA 的问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587875/tms320c6678-the-issue-about-c6678-emif-connect-with-an-xilinx-fpga

器件型号:TMS320C6678

关于 C6678 EMIF 与 Xilinx FPGA 的连接、我有两个问题:

1 μ A C6678 EMIF 总线、FPGA 时是否支持突发模式?

2、EMIF 的最大数据速率与 FPGA 搭配使用、 EMIF 模式、同步还是异步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rong Yang:

    我已将此内容转发给 EMIF 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong:

    包含用于 C6678的 EMIF 是为了实现 NOR 引导、而不是为了实现快速数据传输。 不支持突发模式、但您可以设置 DMA 来传输数据。 我们不发布 EMIF 的吞吐率、但有许多 E2E 帖子涉及此问题。  另请注意、C6678不支持同步传输。 只有异步传输可用。  

    此致、

    Bill