This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:C5515上的 LDOI 引脚

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587792/tms320c5515-ldoi-pins-on-c5515

器件型号:TMS320C5515

您好、香榭丽舍

客户错误地为两个 LDOI 引脚提供了1.8V 电压、为另一个 LDOI 引脚提供了3.3V 电压。 他发现两个1.8V 变为3.3V、3个 LDOI 引脚是否在内部连接? 他不想更换 PCB 板。 他能否使用以下两种方法?

1、移除两个1.8V LDOI 引脚焊球、仅为另一个 LDOI 提供3.3V 电压(如果它们是内部连接的)

2.移除3.3V LDOI 引脚焊球、仅为另外两个 LDOI 提供1.8V 电压 (如果它们是内部连接的)

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    不、我没有发现任何指示 LDOI 引脚已内部连接。

    请参阅 TMS320C5515数据表中的说明:
    "3.2.1.1 LDO 输入
    LDOI 引脚(B12、F13、F14)为内部模拟 LDO、DSP LDO、USB LDO、带隙基准发生器和一些 I/O 输入引脚供电、电压范围为1.8V 至3.6V。带隙为 POR、LDO、PLL 和 SAR 提供精确的电压和电流基准; 因此、 为了实现器件正常运行、即使未使用 LDO 输出、也必须始终为 LDOI 引脚供电。"

    它们必须为所有 LDOI 引脚供电、电压范围为1.8V 至3.6V。

    此致、
    Yordan