This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM DDR3去耦电容器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587815/am5728-gp-evm-ddr3-decoupling-capacitors

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 AM57-EVM 原理图的问题、如下所示。

http://www.ti.com/jp/lit/zip/tidria3

 

问题:

  -来自 ti_am572xevm_rev_a2b.pdf 的第21-22页、

     VDD_DDR 和 VREF 之间的电容器有何用途?

  -来自 ti_am572xevm_rev_a2b.pdf 的第23-24页、

     VDD_DDR 和 VTT 之间电容器的用途是什么?

 

如果您能为我们提供有关这些电容器的一些说明、我们将不胜感激。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将两个电压解耦到 VDD_DDR 和 GND 是一种正常的做法、因为电流沿两个方向流动、这些电源轨需要尽可能保持噪声清洁。