This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Yocto 为 dra7xx 机器构建

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587830/linux-yocto-build-for-dra7xx-machine

工具/软件:Linux

您好,

我已经能够为 dra7xx-EVM 构建 Yocto 并成功生成了 MLO、uImage、zImage 和 rootfs 文件。

我已将映像和 rootfs 文件系统解压到 SD 卡上,并尝试在 TI TDA2x 上启动它,但控制台上没有任何内容。

如果我在刷写映像时遗漏了任何步骤,您可以在这方面提供帮助。

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    我怀疑调试控制台设置不正确。 您是否遵循了一些教程、如果正确、您是否可以发布指向该教程的链接? 您还可以分享您的目标吗?
    如果您在连接了电路板控制台的 PC 上使用 Linux、另一个提示是在断开电路板连接时执行以下命令:

    LS /dev/tty 


    然后在连接和启动电路板后执行相同的命令。 如果在列表中显示一个新节点、则这是您的板。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、
    您是否将 uenv.txt 复制到 SD 的引导目录? 如果复制、您是否在 uenv.txt 中添加了正确的 dtb 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6180.uenv.txtHiRamprasad、

    是的 、我已将连接的 uenv.txt 复制到引导目录、并已在 root/boot 中添加以下 DTB 文件、

    zImage-dra7-EVM.dTB zImage-dra7-EVM-LCD-LG.DTB;zImage-dra71-EVM.DTB;zImage-dra72-EVM.DTB;

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cvetolin Shulev-XID:

    我已成功引导 VISION SDK 2.10的 Linux 映像(我已按照 VISION SDK 文档文件夹中 VISION SDK 用户指南中的步骤进行操作)。

    但是,当我使用 Yocto 构建时,我将面临此问题,并且我的 uEnv.txt 包含以下内容:
    fdtfile=zImage-dra7-EVM-LCD-LG.dtb
    mmcargs=part uid mc0:2 uuuid;setenv uuuuuid "console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID=${uuid}rw rootwait ip=none mem=1024M"

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev,

    我已按照以下链接访问 BeagleBone 和 dra7xx-EVM,

    如果您能提供解决方案、请告诉我。

    此致、

    Vinayak