This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:NDK 问题

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587437/rtos-ndk-problems

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 CortexM4 (TDA3xx)上运行的 SYSBIOS 和 NDK

我的应用程序正在运行 Web 服务器、并且根据浏览器的请求、我需要能够关闭 NDK 和 SYSBIOS。

我遇到了调用 NC_NetStop (0)时出现的问题; 是否要关闭 NDK,取决于时间,如果存在网络活动(即另一方的浏览器发送请求),或者可能是由于某些活动未完成而导致的,则 CPU 崩溃。

我已经尝试禁用与 ARM (cortexM4)相关的所有网络中断、但仍然遇到 CPU 在关闭过程中发出警报的情况。

是否有人可以帮助并建议解决此问题?

谢谢

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 NDK 的哪个版本?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本2.24.02.31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guy、

    您能否提供有关碰撞的更多详细信息?

    您是否在控制台输出窗口中看到寄存器转储?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、Todd、

    我已经通过邮件回复您、因为无法披露有关使用案例的一些详细信息。