This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] vision sdk2.10构建错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587621/vision-sdk2-10-build-error

我安装了 Vision SDK 并将 Linaro 工具下载 到 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf 中提到的指定位置。 当我尝试构建它时、我会得到以下错误:

C:\vision_sdk_02_10_00_00\vision_sdk>C:\vision_sdk_02_10_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe -s -j depend
#编译 tda2xx-EVM:a15_0:release:edma3lld_drv:src="/EDMA3_drv_init.c#编译 tda2xx-evm:a15_0:release:edma3lld_drv:src="/EDMA3_drv_basic.c
proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/vision_sdk_02_10_00_00/ti_components/cG_tools/windows/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc -md -mv_sdk_/deg_/dc/ldifor_defines=-dc/dc/dcpu_defines=v/dc/dcpu_define_target_/dc/dc/ldifor/dcpu_defines_defines=-dc/dcp_/dc/ld/dc/dc/dc/dcpu_defrom-status_bid/dc/dcp_/dc/dc/dc/dcpu_defines_defines_defines_defines=-status_/dc/dc/dcp_/dc/dc/dc/dcp_/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dcpu_defines_defines_defines_defines= std.h 一.I.../..... -irc -ic:/vision_sdk_02_10_00_00/ti_component-networking/ndk_2_24_02_31/packages -i/packages -ic:/vision_sdk_02_10_00_00_00/ ti_evision_codecs/ever_01_12_00_apps_apps_apps_10_env_sdk/tidv_00_10_env_sdk/tv_env_sdk_env_env_sdk_10_env_env_env_10_enu_10_sdk/tidecores_enues/tv_enues/tv_enu_10_enuorits/tv_10_env_enu_10_env_sdk_enu_enues/tv_10_sdk_enu_enu_enu_enu_enuorits/tv_10_10_enu_enu_enu_enu_enu_enu_10_10_ 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmake[4]:***[C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/obj/edma3lld_drv/tda2xx-evm/a15/release/edma3_drv_basic.oa15fg]错误2.
gmak[4]:***正在等待未完成的作业...
#编译 tda2xx-EVM:a15_0:release:edma3lld_drv:src="edma3_drv_adv.cprocess_begin:CreateProcess (NULL、C:/vision_sdk_02_10_00_00_ti_tools/windows/gv-ar2_24_02_sdk_htm_10_00_10_evisions/tv_00_10_sdk/tv_10_htm_10_10_evisions/tv_sdk_htm_10_htm_10_htm_10_htm_10_htm_10_htm_07_htm_10_htm_10_htm_07_htm_07_htm_htm_10_htm_10_07_htm_htm_07_10_htm_htm_10_07_07_htm_10_07_07_07_htm_10_10_htm_07_htm_10_07_07_htm_10_07_htm_10_07_07_htm_10_07_htm_07_07_07_htm_htm_10_htm failed.vers_1_0_4_9_3 -dBIOS_build -DFOR=-D_DYNAL_REENT__-DTDA2
make (e=2):系统无法找到指定的文件。_VIP_build -DVPS_VPE_Build -DVPS_DSS_Build -IC:/vision_SDK_02_10_00_00/ti_compons/os_tools/BIOS_6_46_00_23/pack
gmake[4]:***[C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/obj/edma3lld_drv/tda2xx-evm/a15/release/edma3_drv_init.oa15fg] Error 21e-eabi-4_9-2015q3/arm-eabi-none
proc_begin:CreateProcess (NULL、C:/vision_sdk_02_10_00_00/ti_components/cG_tools/windows/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3/bin/arm-no-eabi-gcc -md -mv_sdk_/deg_/dc/ldify_v/dc/ldifor_defines=/dc/dc/dcpu_defines_define_target_/dc/dcpu_defines=-dc/dc/dcpu_defintrab-dc/dcp_/dcp_/dc/dcpu_defines_defines_defines_define_target_/dcp_/dc/dc/dcp_/dc/dc/dc/dcpu_defines_defines_define_target_/dc/dc/dcp_/dc/dc/dc/dcpu_defintrab/dc/dc/dc/dcpu_/dc/dc/dc/dc/dc/dc/ std.h 一.I.../..... -irc -ic:/vision_sdk_02_10_00_00/ti_component-networking/ndk_2_24_02_31/packages -i/packages -ic:/vision_sdk_02_10_00_00_00/ ti_component-codages/adv_sw_01_00_00_apps_apps_env_env_10_sdk/tv_env_10_env_sdk/tv_env_env_env_sdk_env_10_env_env_enu_enu_10_sdk/tv_enu_10_env_sdk/tv_enuorits/tv_env_enues/tv_enu_enu_enu_10_enu_10_sdk_enu_enu_enu_enu_10_enu_sdk_enu_enu_enues/tv_10_enu_enu_enu_enu_enu_enu_enu_ 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmake[4]:***[C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/obj/edma3lld_drv/tda2xx-evm/a15/release/edma3_drv_adv.oa15fg]错误2.
gmake[3]:***[a15_0]错误2.
gmaked[2]:***[edma3lld]错误2.
gmaking[1]:***[edma3lld]错误2.
gmake:***[取决于]错误2.

这应该是什么原因。

请帮助我解决这个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    如果您的路径中有"make"实用程序、并且调用该实用程序而不是"gmake"、则可能会发生此错误。
    您能否显示以下命令的输出:

    路径
    制造
    其中 gmake

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢您的回复。 我发现了我犯了错误的地方。 我将 A15编译器设置为错误的路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴您解决了这个问题。 我现在将关闭该线程、但如果您有任何问题、您可以在此处写入并重新打开它。

    此致、
    Yordan