This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:增强型 Tiesr -语音识别库

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587587/tms320c5535-enhanced-tiesr---speech-recognition-library

器件型号:TMS320C5535

我注意到、在 e2e 论坛上有一篇文章说、此 TIesr 解决方案仅限于两个关键字、如果增加了短语数量、准确度将会下降。
语音识别问题(C55xx): e2e.ti.com/.../547564
如何使用 C5535上的 TIesr API 提高语音识别精度: e2e.ti.com/.../1952595

我想知道短语的数量是否仍然是两个、或者是否有一个包含更多关键字的较新版本?
此外、是否有在 C5000上运行的第三方语音识别固件?

此致、
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、

    自去年推出 TI 参考设计以来、TIesr 引擎没有变化。 您当然可以尝试添加更多关键字、看看引擎的行为方式;正是因为我们没有使用大型关键字集来测试它。 Lorin 对您引用的其中一个线程的响应提供了一些良好的信息。

    是的、感觉(www.sensory.com/.../) 是我们与之合作的第三方。 它们具有非常高的质量识别引擎、在 C55x 上运行良好。 他们支持多种语言、关键字等

    此外、我们还将发布一些 TI 参考设计(C5517和 K2G)、这些设计可进行语音预处理(波束形成、ASNR、MSS、DRC)、并可缝合到语音识别引擎的前端以提高可靠性。 8麦克风圆形麦克风阵列也是此 TI 参考设计的一部分、即将可在 TI store 订购。

    如果您需要更多详细信息、请发送电子邮件给我、我可以为您提供更多信息。

    Lali